This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:多个 ADS8588SEVM-PDK 之间的同步

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289635/ads8588sevm-pdk-synchronization-between-multiple-ads8588sevm-pdk

器件型号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

您好!

我想询问是否可以(理论上、我不需要详细的指令或支持)同步多个 ADS8588SEVM-PDK 以便同时采集8个以上的通道。 我们希望测试 将在我们的应用中使用的多个 ADS8588器件的性能。 阅读完数据表后、似乎这是可能的、我只是不清楚我将如何使用多个 GUI 从多个器件中采集数据。

此致、

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我看到外部触发引脚进入了控制器、但我看不到任何有关这方面的文档。 我想知道这是否一个方法可以达到这个目的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    EVM 上外部触发的测试点用于内部测试。 现有的 EVM GUI 软件不支持通过 EVM-PDK 中包含的 PHI 控制器卡从多个 ADS8588S ADC 采集数据。 测试多个 EVM 板的唯一方法是将您自己的微控制器或 FPGA 与您需要开发的软件结合使用、您可以 通过 ADS8588SEVM 板上的 JP1或 J9连接器将 ADC 的信号连接到微控制器或 FPGA。  

    ADS8588SEVM 已经过测试和验证、符合 ADS8588S 数据表中显示的规格。 测试多个 EVM 意味着测试连接、包括电线或电缆以及本例中的软件。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我想我也会这么做、我们将为 EVM 开发自己的界面。