This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:启用抽取时、16位输出失败

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288577/ads5294-16bits-output-failed-when-decimation-is-enabled

器件型号:ADS5294

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的问题、您能 提供一些故障排除建议吗?

他尝试使用启用了抽取的16位输出、但输出结果(使用 Vivado ILA 捕获)不正确。 在执行此操作之前、他已在未启用抽取的情况下测试了16位输出、并获得了正确的16位结果。  

采样率为78MHz (由差分时钟驱动)、ADS5294配置为使用单线 LVDS 输出。  输入信号的频率小于1MHz。

 相关寄存器配置如下:

0x2E ~ 0x35 <= 0b0000_0001_0001_0001

0x38 <= 0b10

0xD1 <= 0X0140

和0X46配置为  

0x46 <= 0b1000_1000_0000_1000

他还尝试降低输入时钟的频率以避免可能出现的时序问题、但问题仍然存在。

此致、

艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    一些评论:

    1.客户是否可以设置 GLOBAL_EN_FILTER = 1并进行检查?

    2.为什么 0XD1寄存器设置为0X0140? 这不是寄存器映射的一部分。  

    3.客户是否可以尝试使用14倍串行化而不是16倍串行化? 以查看 问题是否解决。  

    4.客户是否仅在一个设备或多个设备上发现此问题?

    5.此外、客户似乎要在 DATA_RATE = B10的情况下进行4倍抽取。 输出 LVDS 的数据速率将减少4倍。 因此实质上、该器件的行为类似于 ADC/4 = 78MHz。 这里只想强调一下、以防客户需要处理 FPGA 固件上的一些任务。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.如果客户仍发现此问题,他们是否可以将输出数据流与抽取和不使用抽取的数据流共享,以便我们可以查找一些线索?  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Karthik、您好、

    感谢您转发评论。   以下是客户反馈:

    1. GLOBAL_EN_FILTER 已设置为1;

    2. 0xD1用于 PLL 配置(请参阅 ADS5294手册中的表4)

    3.在14x 串行化的情况下,我已经得到了正确的输出。

    4.我的应用中有两个 ADS5294器件、它们被同步。

    5.我使用了 ramp test @78MHz、并得到了正确的结果、所以我认为我的 FPGA 固件应该是速率为19.5MSPS 的处理数据的电缆

    6.我将 准备输出数据流并上传到此位置。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    请参阅我对每个问题的评论-  

    1.好的

    2.明白。 抱歉、我漏掉了该寄存器设置。 您是对的。  

    3.您能详细说明一下吗? 您是说、使用14b、14x 串行化、抽取= 4、FS = 78MHz 时、您得到了正确的输出?  

    4.好的、您的意思是您在两个器件上都看到了此问题?

    5.好的

    6.确定

    谢谢。  

    卡尔蒂克