This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:模拟通道切换延迟

Guru**** 2823035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289395/ads7028-latency-in-analog-channel-switching

器件型号:ADS7028

您好!

在手动模式和自动序列模式下、从一个模拟通道切换到另一个通道时的延迟或延迟是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashay:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  图35显示了手动模式下的器件操作。  SDI 提供序列中的下一个通道(切换到 AINy)。  多路复用器在下一个上升/CS 时进行切换、并在转换前一个样本的同时开始对 AINy 进行采样。  转换结果随后在下一帧中呈现在 SDO 上。  图37显示了自动序列模式。  您可以在第二帧中获取选定的通道转换结果。  总延迟(延迟)取决于您的 SCLK 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、但我的问题与从一个模拟通道切换到另一个模拟通道所导致的延迟有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashay:

    延迟通常被视为对输入进行采样直至获得转换结果所需的时间。  切换多路复用器的实际时间大约为纳秒。  获取输入所花费的时间从下降/CS 到下一个上升/CS、如图35所示。  转换发生在/CS 为高电平时。  最大吞吐量为1Msps、转换时间为600nS、因此图35显示了在全速运行时的~1.6us 延迟。