This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:AMC7812的烘烤条件

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290190/amc7812-baking-conditions-for-amc7812

器件型号:AMC7812

您好!

AMC7812的烘烤条件和烘烤要求有哪些?

请告诉我们烘烤温度和时间条件,具体取决于情况。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您是否想了解我们在此器件上执行的资质认证测试? 对于 HTOL、我们在125C 下运行器件1000小时。

    谢谢。
    E·加斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的答复。

    我的客户想知道根据 AMC7812的 MSL 等级烘烤的条件。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

     根据质量报告、峰值回流焊的 MSL 等级为3-260C-168 HR 级。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    有关器件的可靠性信息已在 TI 网站上找到。

    客户想要了解的是器件受潮时的烘烤条件。

    请根据各种情况(例如、根据暴露于湿度的水平或时间)告知我们烘烤温度和保持时间。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我将问可靠性工程师这个问题、让您知道他们在说什么。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    以下是他们的回应:  

    "要将器件烘干、请在150°C 下运行4小时、以便在组装到电路板上之前将器件烘干。"

    我希望这可以回答您的问题!

    谢谢。
    埃林