This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:关于 ADS1281?电源

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290437/ads1281-about-supply-of-ads1281

器件型号:ADS1281

1281可以由 单电源供电、例如 AVDD=5V、AVSS=GND、VREFP=4.096V、VREFN=GND。 如果可能、模拟输入范围是否仍为 VREF/2 至- VREF/2? 目前、它可以从正2.048V  转换为 负2.048V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    是的、正如您所说的那样、ADS1281可由单电源供电。  下面是数据表中标记的图56、其中显示了如何执行该操作。

    您仍然可以获得整个+VREF/2至-VREF/2范围、但是相对于接地的输入电压(DGND=AVSS)现在必须偏移 AVDD/2=+2.5V。

    对于正满量程、+2.048V 差分电压:

    AINP=2.5+1.024=3.524V

    AINN=2.5-1.024=1.476V

    VIN-DIFF=AINP-AINN=3.524-1.476=+2.048V

    对于负满标度、-2.048V 差分电压:

    AINP=2.5-1.024=1.476V

    AINN=2.5+1.204=3.524V

    VIN-DIFF=AINP-AINN=1.476-3.524=-2.048V

    在所有情况下、以 DGND=AVSS 为基准的输入端电压必须始终为正、但差分电压可以为正、也可以为负。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。