This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830的寄存器规格

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289926/ads7830-registor-spec-of-ads7830

器件型号:ADS7830

您好、专家!

   我们的软件工程师需要寄存器地址来读取 ADS7830的产品 ID 和供应商 ID 以验证该 IC,、但我在数据表中找不到相关说明,请帮助提供!谢谢,

最棒的地方;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ji_Qiu:

    遗憾的是、无法从 ADS7830读回产品和/或供应商 ID。  该功能不是内置于器件中的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom G ü,

       谢谢您的答复,是否有另一个寄存器的说明是 AD converter?我可以使用此寄存器 间接地确认此芯片是我系统级的 ADS7830;谢谢!

    此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ji_Qiu:

    在 ADS7830中没有其它要读取的寄存器、您只能访问转换数据。