This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:将 DAC8771用作1KHz AWG?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63202, DAC8771EVM, DAC8771, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290724/dac8771evm-use-the-dac8771-as-1khz-awg

器件型号:DAC8771EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8771DAC8760、DAC63202

您好!

是否可以将 DAC8771EVM 用作1KHz 任意波形发生器? 数据表未指定最大采样率。 因此、我想它只用于静态运行。
但我正在寻找一种支持负到正输出(大约+/-5V 输出)的 DAC。 DAC8771能够很好地实现正负输出电压。 但它可以用于生成任意波形吗?
SPI 接口会使这有点困难、因为它具有写入开销。 使用实时操作系统计算机(Raspberry Pi)来驱动该系统、并不能轻松控制等间隔的采样率。

我的主要问题:

1.是否可以将 DAC8771EVM 用于上述应用? (1kHz AWG +/-5V)

2.如果有另一个更适合这个应用的器件,您能推荐一个吗?

谢谢。
周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、


    是的、您应该能够将 DAC8771用作1kHz 正弦波发生器。 我们不考虑采样率、而是指定 DAC 的稳定时间(对于此器件、稳定时间在10us 至15us 范围内)。 该器件和 DAC8760都能够输出双极输出电压来生成正弦波。

    根据您的应用要求、您可以选择更简单一点的器件。 DAC63202是一款12位器件(双通道)、我们称之为智能 DAC。 该器件配有用户可编程的非易失性存储器、可用于设置一些预编程的 DAC 输出。 在第40页的数据表中、我们列出了一组可用于生成24点正弦波形的值。 编程完成后、无需从微控制器设置 DAC 代码即可自动运行。 该器件的运行电压为0-5V、要获得双极输出、您需要添加一些额外的电路。

    我自己还没有使用过这些设备中的任何一种、但我认为这可能对您有用。 同样、这取决于您的需要。


    约瑟夫·吴