This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:ADC 损坏问题

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288118/ads127l11-adc-damage-issue

器件型号:ADS127L11

大家好、

客户使用 ADS127L11 (ADC 芯片)来连接霍尔磁场传感器的模拟输出。

他们试图将传感器与 ADC 分离1.5米、没有错误。 此时 ADC 与磁场传感器一起放置、但在测试过程中、发现随着磁场增加、ADC 可能会损坏。 当磁体靠近 ADC 时、ADC 的时序会产生影响、并且随着磁体越来越接近、它会损坏。

更换 ADC 并将其置于10,000高斯磁场中时、ADC 将冒烟。 但其他组件都不受影响。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我需要做一些测试、但这可能需要几天时间才能有一些磁体可供使用。

    您能否提供 ADS127L11周围所有电路的原理图?  在与 ADS127L11同一块电路板上是否有任何开关电源?  我担心 ADS127L11的其中一个电压电源超出稳压范围且超出了 ADS127L11的绝对最大规格。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    我今天收到了磁铁、并在 ADS127L11EVM 电路板上进行了一些测试。  对于静态磁场不敏感。  但是、如果我在 ADC +放大器以上快速上下移动磁体、可能会产生很小的电压、这是预期结果。  这是由于输入放大器周围的电阻反馈网络布局而导致电路板上存在小环路。  下图显示了约1.2mV 的峰峰值电压。

    如果磁场以高得多的频率变化、则电压会升高。  根据磁场耦合到的任何意外环路和磁场频率、该电压可能会变得高得多、而在理论上、可能会变得足够高、从而损坏器件。

    但是、我认为开关电源更有可能因为磁场大而变得不稳定、从而导致电感器/变压器磁芯饱和、但它假设 ADC 板上有一个开关电源暴露在磁场中。

    如果您有关于磁场来源的更多详细信息、请告诉我。  如果您能提供 ADC 板的原理图、那也会很有帮助。

    此致、
    基思