This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:与 ADC 和放大器配合使用的光电二极管传感器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, OPA335, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288653/ads1248-photodiode-sensor-used-with-adc-and-amplifiers

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: OPA335ADS124S08



我有一个光电二极管传感器、其最小值/最大值输出介于0.134mV 和178mV 之间。 我将使用 OPA335放大此传感器的输出 mV、然后将其提供给 ADS1248 ADC。 来自 ADC 的数字数据将连接至 STM32F030x 处理器。

我的问题是:

1.我的步骤是否正确?

2.我使用的积分的模拟输入输出电压是否互相合适?

3.在 OPA335放大器之后是否需要使用另一个缓冲放大器? 如有必要、您建议使用哪一种?

4.如何调节我使用的放大器和 ADC 的增益?

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G·古尔巴哈尔

    如果您使用的是 ADS1248、为什么您需要 OPA335? 由于 ADC 集成了高阻抗放大器、能否将传感器的输出直接连接到 ADC?

    您是否考虑过 ADS124S08? 这是 ADS1248的下一代版本、可提供更好的性能、更多的功能、更低的功耗、更低的噪声、更多的通道、 更小的尺寸和相同的成本。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:  

    感谢您的建议。

    根据您的建议、我将 ADS1248 ADC 替换为 ADS124S08IPBSR。 我将热电堆和 NTC 电阻器直接连接到 ADC。 我的原理图已附在后。 您能检查一下吗?

    不要忘记热电堆的输出范围为0.134mV 和178mV。

    在调整 ADC 的 PGA 设置时、应该如何调整增益? 您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar G:

    一些评论/问题:

    • 在 DVDD 和 IOVDD 之间放置了一个电容值未知的电容器。 不正确。 电容器的一个引脚应连接到 DVDD 和 IOVDD、而另一个电容器引脚应接地。 您可以遵循数据表指南或 EVM 原理图、了解有关电容器尺寸等的更多详细信息。
    • REFCOM 需要接地
    • 您可能应该在 RESET 和 CS 上带有上拉电阻器、以确保 ADC 在已知状态下上电
    • 如何计划偏置 NTC?
    • 如果 REFP0和 REFN0之间的电阻已接地、则不需要对接地节点进行滤波。 因此、您可以移除10nF 电容器、并移除 REFN0与接地端之间的电阻器。 此外、要确保 REFN0上的基准缓冲器已禁用、
    • 由于热电堆由上拉/下拉电阻器偏置、因此热电堆信号的共模将以1/2 Vs 为中心、这是 ADC PGA 的所需配置。 因此、您应该能够使用输入信号范围所允许的最大增益。 确保遵守 ADS124S08数据表中公式5给出的要求
    • 您可以将输入端的电容值减小10倍、例如10nF 差分电容、1nF 共模电容

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已按照您的说明编辑了我的原理图。 这些是必要的安排,如果有其他问题和细节你想建议,我愿意最后。
    我不知道我所做的安排中的上拉阻力。 您能专门为其寻找吗?
    此外、根据 ADS124S08 ADC 数据表公式5、增益=16 (V/V)。

    此原理图是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G·古尔巴哈尔

    我认为您不需要 DOUT 和 DRDY 上的上拉电阻、除非您想将它们包含在内

    此外、我假设 NTC+和 NTC-之间的5k 电阻用于线性化、对吗? 通常、您选择这些元件、以便在25°C 时平衡分压器。 例如、如果 NTC 在25C 下的标称阻抗为10k Ω、则需要使用高精度10k Ω 电阻器作为线性化电阻。 在25C 时、总阻抗为10k || 10k = 5k。 偏置电阻器(目前是原理图中 REFOUT 和 NTC+之间的10k 电阻器)也将是5k、因此您将在25°C 下测量1.25V 的电压(假设 VREF = REFOUT = 2.5V)

    否则、这看起来是您在 WEBENCH 工具中

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的关注。

    我已完成您建议的更正。 我似乎没有其他问题。 我甚至开始了卡设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar G:

    我很高兴我们能提供帮助、我会认为这个问题已经解决、

    -Bryan