This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:满量程 ADC 数据不是2^16位

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291279/afe58jd28-full-scale-adc-data-is-not-2-16-bits

器件型号:AFE58JD28

您好!

使用  带 TGC 模式的 AFE58JD28的 I AM:

LNA (dB) DIG_TGC_衰减(dB) PGA (dB)
15 24 18

钳位电平= 2.24Vpp

LPF_PROG = 20 MHz

LNA_HPF_PROG = 100kHz

 输入信号为:650KHZ 脉冲(30个脉冲),不幸的是,我在全速时得到的最大 ADC 数据是~26k bins 而不是32768  [(2^16)/2 ]。

要实现 ADC 的全部功能、我该怎么做?

谢谢,

纳达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、器件以二进制补码格式提供数据。 因此、最大正数由2^15-1 (327676)表示、最大负数由2^15表示。 因此、如果输出在+ve 方向上饱和、您可以看到预期的信号。

    此致、

    沙比尔