This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60501:提供+5V 电压但需要+3V3 I2C 通信时、应在何处连接 SPI2C 引脚?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60501, DAC60502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291605/dac60501-where-to-connect-the-spi2c-pin-when-supplying-5v-but-requiring-3v3-i2c-communication

器件型号:DAC60501
主题中讨论的其他器件: DAC60502

尊敬的先生/女士:

对于我们的项目、我们希望执行 DAC60501并从+5V 为其供电。

我们的 I2C 通信处于+3V3逻辑电平。

SPI2C 引脚应连接到哪里?

(在 DAC60502的数据表中、它显示了连接到 IOVDD 的 SPI2C 引脚(第36页的图76)

我在数据表中找不到与此相关的具体信息。

此致、

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我建议您将 SPI2C 连接到 VDD。  SPI2C 引脚在上电时采样、因此最好将此引脚连接到 VDD、以确保器件上电时、如果3.3V 电源晚于 VDD 上电、该引脚处于定义的电平。

    SPI2C 引脚是一个数字输入、此输入符合数据表中的 VIH/VIL 要求。 如果电源同时加电、则可以将其连接到3.3V 逻辑电平或 VDD、因为其中一个都将满足 VIH 要求:

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    5V 电源轨 比+3V3电源轨提前上电、因此这可能是个问题。

    谢谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    使用+5V 为器件供电时、是否需要对 I2C 通信进行电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    不、不可以。 对于任何 VDD≥3.3V、该器件都支持3.3V 逻辑。 仅在 IO 电压大于 VDD 时才需要进行电平转换、因为这可能会损坏器件。

    此致!

    K·琼斯