This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 ECG 和人体 BIA 测量

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291301/support-ecg-and-body-bia-measurement

器件型号:AFE4500EVM

您好!

我花了一些时间对4500EVM 电路板进行测试、​​通过外部 MCU 读取 PPG、ECG 和 BIA (人体的)值。

我能够设置寄存器并从 FIFO 缓冲区中读取样本、而且我可以从 PPG 采集波形、而我无法从 ECG 和 BIA 采集相干波形。

是否可以制定外部 MCU 的示例代码、以便了解如何处理采集的样片?

...特别是 BIA 的 I 和 Q 值,以及如何从这些值获得人体阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件遵循 NDA、我会通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统将向您发送一封电子邮件、我们不要发送电子邮件、因为这属于 NDA。

    我即将关闭此标签。

    谢谢