This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:抗混叠滤波器建议?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291082/amc131m03-anti-aliasing-filter-recommendations

器件型号:AMC131M03

团队、
对于一个应用的抗混叠滤波器建议 MC 131M03与 A 数据表 131M03:

您能否确认两份数据表都正确无误?

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    我不确定为什么数据表中有两条不同的建议、两个 ADC 的时钟要求是相同的、因此 AA 滤波器截止频率也应该相同(或相似)。 EVM 基本上具有相同的 AA 滤波器、具有49.9 Ω 电阻器和一个1nF 或4.7nF 电容器。

    由于 M0x 器件的输入阻抗相对较低、因此串联电阻应保持相对较低的负载效应。 AMC131M03 EVM 用户指南的原理图部分中提到了这一点。 但是、串联电阻还会在过压事件期间限制流入 ADC 引脚的电流、因此也必须考虑这一点。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:
    非常感谢您的详细信息。
    我通过"技术文档反馈表"创建了反馈、以便检查数据表、
    Br、
    A: