This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:外部基准

Guru**** 2931970 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291371/adc3644-external-reference

器件型号:ADC3644
主题中讨论的其他器件:OPA837、、 REF3318

大家好、

在 ADC3644的 EVM 中、1.6V VREF 进行分压并由 REF3318和 OPA837供电。
这是因为没有1.6V 基准?
如果我将 ADC3644与外部基准配合使用、是否需要由 OPA837驱动?
是否可以直接连接 REF3516?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 小林山、

    正确、电路板设计时没有1.6V 基准。

    基准不需要 OPA837、可直接由 REF3516驱动。

    此致、

    Geoff