This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:替代产品

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290858/ads8339-alternatives

器件型号:ADS8339
主题中讨论的其他器件:ADS8319、

您好!

我们的客户将 ADS8339IDGSR 用于大规模生产产品。

1.是否有可以从 ADS8339IDGSR 更换的产品、而无需更改外围电路或软件? (ADS8319IDGSR 以外)

2.根据"9.4.1.1无忙指示的三线制 CS 模式"、我们考虑用 ADS8319IDGSR 替换它、但 AD 值(SDO 的值输出)现在是 ADS8339IDGSR 的一半。 你知道这是什么原因吗?

由于交货时间问题、我们的客户无法获得 ADS8339IDGSR、因此我们考虑将 ADS8319IDGSR 作为替代方案。 将 ADS8319IDGSR 安装在 ADS8339IDGSR 的电路板上、并确认其运行、但 AD 值减半。 可以通过更改软件来获得所需的 AD 值。

但是、由于客户将 ADS8339IDGSR 用于大规模生产、因此无法更改外设器件或软件来使用替代品。 因此、ADS8319IDGSR 的使用是"NG"。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    遗憾的是、唯一一款无需更改电源电压或软件的引脚对引脚插入式器件是 ADS8319。  但是、ADS8319应该是兼容的且可直接插入的。  由于客户缺少 MSB、您能否确认他们使用的是哪种 SPI 模式?

    虽然不是必需的、但主处理器最好在 SCLK 上升沿使用 SPI 模式00从 ADC 捕获 SDO 数据。  ADS8339的保持时间可能比 ADS8319长、这可以解释为什么 MSB 丢失。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keit-San:

    感谢您的支持。

    TI 日本成员将负责处理此问题。 因此、请关闭此主题。

    此致、

    西井市