This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500EVM:首次加电时电路板未开启

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292414/afe4500evm-board-not-turned-on-when-connected-to-power-on-the-first-time

器件型号:AFE4500EVM

您好!

我刚拿到 AFE4500EVM 板、但当我将它连接到 PC (Windows 11)时、我的 PC 上什么都没有显示、板上的 LED 也没有亮起。 电路板好像损坏了。

我执行了以下操作进行调试:

1.使用不同的 PC (也是 Win11,仍然不显示任何内容)
2.尝试使用不同的电缆(保持不变)
3、尝试用同一根电缆连接我的 Raspberry Pi 板(一切正常,所以不是电缆的问题)
4.使用万用表检查电压(MCU 电压为5V、LED 附近电压极低)
5.点击主板上的"重置"按钮(不工作)
6.点击板上的"bls"按钮以启用引导加载程序、我的计算机显示"未知的 USB 设备"、"设备描述符请求失败(code43)" 。 但是、当我尝试使用"设备管理器"安装驱动程序时、失败了。

以上、我认为是 MCU 的问题? 但这是一个全新的板、因此我也认为这几乎是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论遵循 NDA、我将通过电子邮件与您联系。