This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:为什么读取的值是实际值的一半?

Guru**** 2803795 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291888/ads8686s-what-is-the-reason-why-the-read-value-is-half-of-the-actual-value

器件型号:ADS8686S

您好!

ADS8686S 使用 SPI 串行通信和软件模式;SDOA 单线数据、±5V 范围的端子配置、从开始正常运行、校准系数校正、代码值突然变为一半; 输入值的改变也按比例变化、记录的波形正常、幅度也是一半、DFT 值也是一半、根据设计范围;读取寄存器回复也对应于发出相应范围地址的软件。

当将寄存器更改为±2.5V 时、代码值与设计的±5V 范围一致、并且显示的值都正确;当配置为±10V 时、仿真显示该范围对应于±20V 范围。

请帮助检查可能的原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

     需要更多包含原理图的信息来解决该问题。 另外、请通过论坛上的留言告知我客户的姓名、我好像是通过另一个渠道处理同一个案例。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我觉得可能是一样的、关于 最终客户的名字,对不起、不方便公开