This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM:无法生成 TRIGGER_OUT 信号来同步其他 FPGA。

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, TSW14J57EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292009/tsw14j57evm-tsw14j57evm-fail-to-generate-trigger_out-signals-to-synchronize-other-fpgas

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J82、、 LMK04828

大家好!

我将使用连接到 DAC38J82评估板的 TSW14J57评估板。 我打算使用触发模式、以便我可以从 DAC38J82生成所需的波形并获取触发输出信号。 我需要 TRIGGER_OUT 信号的上升沿来触发另一个 Xilinx FPGA。 这是可行的吗?

我阅读了以下文档的第3.1.3.2节:

https://www.ti.com/lit/ug/slwu087e/slwu087e.pdf

我将 TRIG_IN SMA 连接到 TSW14J57EVM 上的 TRIG_OUT_A SMA 以触发自身。

我在触发器选项中选择了两种使能、按下 DAC GUI 快速入门页面上的"Program LMK04828 and DAC3XJ8X"、"Reset DAC JESD Core"、"Trigger LMK04828 SYSREF"按钮后、我按下 HSDC Pro 上的"Generate TRIGGer"、但没有从 DAC 通道获得输出。 我在 TSW14J57上的 TRIG_OUT_B SMA 上也没有看到任何输出。   

在我启用触发模式之前、"生成触发条件"按钮与"发送"按钮似乎没有任何区别。

我的 csv 文件和配置如下所示、以防任何人想尝试:

e2e.ti.com/.../DAC38J82.pptx

e2e.ti.com/.../sintest2.csv

两个通道的波形均为1MHz 正弦波、采样率为1.2288GHz、持续时间为1ms。

如果您对如何使用触发模式有任何帮助、谢谢!