This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:Linux 内核驱动程序

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289412/tsc2013-q1-linux-kernel-driver

器件型号:TSC2013-Q1

大家好!

在以下论坛中找到了 TSC2013的驱动程序文件。 但它似乎不起作用,我试图更改探测函数以使用内核 DTS 文件,但不起作用。 任何人能否为 TSC2013提供合适的 Linux I2C 驱动程序都将不胜感激。

 

TSC2013-Q1:Linux 内核驱动程序-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

 

谢谢

萨蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Satish

    您能告诉我内核版本和硬件平台是什么、以便我们为您提供良好的支持吗?

    我认为当前的驱动程序代码不会导致您的问题。

    请将以下内容添加到您的代码中。

    #ifdef config_of
     静态 const 结构 of_device_id tsc2013_of_match[]=
    {{.compatible ="ti,tsc2013"
    },{/* sentinel */}
    
    module_device_table (oftsc2013_of_match);
    #endif 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丁圣浩:

    谢谢重播、我将使用 Kernel 4.19、它是具有 iMX6q 处理器的定制电路板。

    我已经尝试了您在驱动程序中建议的更改、但它不起作用。  

    谢谢

    萨蒂什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否调用了代码中的 probe 函数?