This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:压摆率控制序列

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, LM3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292094/dac53202-slew-rate-control-sequence

器件型号:DAC53202
主题中讨论的其他器件: LM3243

您好!


我当前使用的是 DAC53202并通过 SPI 控制它。

我希望通过将 DAC53202的 OUT1输出连接到 LM3243的 VCON、来控制降压的输出电压压摆率。

我想通过调整 DAC53202 Out1压摆率、将上升时间从低电平更改为高电平一次。 请告诉我应该控制哪个电阻器。

三角或锯齿不是我需要的函数、因为它们重复上升和下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunghwan:

    要触发从低电平到高电平 (或从高电平到低电平)的转换、您可以使用 COMMON-DAC-TRIG 寄存器中的 TRIG-MAR-HI–1 (和 TRIG-MAR-LO–1)字段。 TRIG-MAR-HI 触发器将使输出从  DAC-1-FUNC-LOW 寄存器中存储的代码转换为  基于 DAC-1-FUNC-CONFIG 寄存器中配置的压摆率而存储在 DAC-1-MARGIN-HIGH 中 的代码。  

    确保在 DAC-1-FUNC-CONFIG 寄存器中配置 SLEW-RATE-1和 CODE-STEP-1字段。 FUNC-CONFIG-1字段是"无关"的、除非触发函数发生器在  COMMON-DAC-TRIG 寄存器中启动。

    设置 DAC-1-MARGIN-HIGH 和 DAC-1-MARGIN-LOW  寄存器中的高低 DAC 代码:

    如果您有任何其他问题、

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的快速而详细的解释。

    我能够根据您提供的说明解决这个问题。

    谢谢!