主题中讨论的其他器件: ADS52J90、ADS52J65
大家好!
我的一个客户正在为其下一个产品评估 AFE5401-Q1。
目前、他们有关于 FIR 设置的以下问题。
请你给我答复吗?
问:
我们使用了 图72所示的 set2。 4倍抽取率滤波器响应(FS = 12.5 MHz)(位于器件数据表的第38页)。
我们还输入大于1.5625MHz (奈奎斯特频率)的信号、因为4倍抽取率为12.5Msps 的输出速率是3.125Msps。
因此、混叠级别高于我们的目标级别。 所以、我们想在较低频率端多截止。
您能否提供任何设置值、以便切断到比设置2更低的频率侧?
或者、是否有 可确定 C1-C6的计算工具可以设置此器件的 FIR 特性?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。