This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:CONFIG 寄存器位0读回0

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291243/ads1118-the-config-register-bit0-read-back-0

器件型号:ADS1118

尊敬的专家:

你好! 我的客户在 BMS 中使用 ADS1118。 它们在测试 SPI 通信时会遇到问题。 Rd 向位0写入1、但有时读回为1、有时读回为0。

根据数据表、bit0应始终读回1。 与客户进行检查后、其他位没有问题。  

那么、之前是否有任何类似的情况? 以及它是否对 SPI 通信有任何影响? 如何避免它?

请让我知道你的好评论。

此致、

维多利亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:

    位0应始终读回为1。 您不读回1这一事实可能表明存在通信错误。 您能否检查并确保两个寄存器的值符合预期? 如果寄存器似乎按预期读回、您能否发送一个失败的 SPI 传输的示波器快照?

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    我已经检查过、客户写入了 0x40EB、但有时会读回0x40EA、所以只有此位0有问题。   

    我注意到这款设备的旧代在其他文章中,它与客户的场景相同。 如果客户使用的是旧代,我认为它会发生。  

    你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚,

    咨询专家后、似乎在使用大于1MHz 的连续 SCLK 速度读取 ADS1118时出现错误、此位会损坏、读取的值为0而不是1。

    为了防止这个错误、我们建议确保数据传输的第一个位和第17个位之间至少有16µS μ s。 SCLK 速度是否快于1MHz?

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi、

    感谢您的内部检查。 客户使用模拟 SPI、频率仅为100kHz。 由于其他位和严格的 RD 资源不存在问题、此问题将暂停。 RD 将再次聚焦于此问题后、我将向您展示 clk 波形和寄存器值。

    Br、

    维多利亚