This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:通过 DAC61408生成负电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, DAC61408, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292192/dac81408evm-negative-voltage-generation-through-dac61408

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:DAC61408、DAC81408 REF5025DAC81416

您好!

我们已购买 DAC61408评估板、我们需要从所有8个通道生成负输出。 我们已尝试将 VSS 连接到负12V。

仍然没有成功。 我们还研究了注册 configurations.it 没有任何帮助。  

请告诉我们、对于 DAC 的负输出、我们还缺少什么?

此致、

达塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达塔:

     

    请提供以下 详细信息来调试问题-

    a) DAC91408EVM 硬件上的跳线配置

    b) DAC81408的电源值

    c)您是否能够与 DAC81408器件通信?

    d)如果有、哪些  SPI 命令被写入 DAC81408以 生成负 电压?

      

     将 DAC 输出配置为负电压的说明如下所述:

    1.配置跳线-  

    J2 -开路

    J3 -开路

    J9 -已关闭

    J10 - J7.4的1-2 VIO

    J11 - 1-2:来自 REF5025的 Vref

    J12 - 2-3:来自 J7.6的 VSS

    2.  根据 DAC81408 数据表第7.3节"建议运行条件"配置电源并在 EVM 测试点进行测量

    3.将这些值写入相应的寄存器-  

    a)在 SPIC73 (0x03)中写入0x0A04 - 为 DAC81416器件供电  

    b) 在 GENCONFIG (0x04)中写入0x7F00 -使用板载 REF5025基准

    c)在  DACPWDN (0x09)中写入0x0000 -为各个 DAC 通道上电

    d) 在  DACRANGEn (0x0B 和0x0C)中写入0x5555 -将所有 DAC 输出范围配置为-5V 至+5V

    e)在  DACn_DATA 中写入0x0000 (n = 0x140至0x1B)- 将各个 DAC 通道输出配置为 -5V (更改代码值以配置  DAC 输出上的不同值)

      

    如需进一步的帮助、请告知我们。

      

    谢谢。

    桑贾伊