您好、团队成员:
我目前正在从事一个涉及 ADS8686S ADC 并将其与 STM32微控制器连接的项目。 虽然我已经取得了一些进展、但我仍然面临挑战、尤其是在从 ADC 读取寄存器数据方面。
时序图:是否有人拥有与 ADS8686S 进行 SPI 通信的实时时序图? 视觉表示将极大地帮助理解准确的顺序和时序要求。
SPI 模式:对于 ADS8686S、建议使用哪种 SPI 模式? 我需要相应地配置 STM32的 SPI 外设。
数据格式:
发送:为了读取特定寄存器、我应该发送至 ADS8686S 的字节/命令的确切格式或序列是什么?
接收:从 ADC 读取数据时、我可以预期接收到的数据格式? 我是否有任何应该意识到的具体注意事项、例如字节顺序、填充等?
示例代码:如果任何人具有用于将 STM32与 ADS8686S 连接的示例代码、尤其是 SPI 通信器件、该代码将非常有用。