This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:启用自动序列的情况下读取最新的 ADC 值

Guru**** 2946050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289640/ads7038-reading-latest-adc-values-with-auto-sequence-enabled

器件型号:ADS7038

您好、TI 团队、

 数据表中有一项不明确的是、当启用自动序列时、主机如何在不触发手动转换的情况下读取特定通道的最新测量值?  

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您是否查看过图36?  您需要启动序列、然后所选通道通过 SDO 引脚进行转换/输出。  如果您要读取序列中未包含的特定通道、或者您要在特定通道上重复采样、则必须返回到手动操作模式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、感谢您的快速响应。  在这种情况下、最好使用 DMA 来正确接收数据? 我担心数据是否不同步、则所有测量结果都不正确。 顺便说一下、是否还有我可以参考的示例代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的 DMA 能够跟上输出数据、您就可以了。