This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:在该 DAC 芯片上、您可以将未使用的 Vout0-7悬空或通过 GND 进行解耦?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292064/dac8728-on-this-dac-chip-can-you-put-unused-vout0-7-to-floating-or-decoupled-through-gnd

器件型号:DAC8728

我正在使用 DAC8728 IC 设计用于生产的 PCB、以用作快速变化的高分辨率电压基准。 但是、数据表未规定如何处理未使用的 Vout0-7 DAC 输出引脚。 它们是悬空的还是需要最小的负载/容性负载来减少所用 Vout 引脚上的交叉参考?

了解是否存在使引脚悬空与 GND 引脚悬空的一般规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它放在了另一个论坛。 很抱歉,这与本论坛是相当无关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

     只要您在创建新帖子时填写了器件型号字段、帖子就会定向到正确的团队。 如果你选择了错误的论坛也可以。

    未使用的输出可以保持悬空状态。  没有最低负载要求。  

    此致!

    K·琼斯