This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:实际数据输入和实际数据输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291792/dac3283-real-data-input-and-real-data-output

器件型号:DAC3283

您好!


我之前看到过一篇论坛文章、其中提到了如何使用该 DAC 来支持两个真正的数据输入。 它提到我不应该使用复数混频器或 QMC 函数。

我想知道我需要设置哪些寄存器以用于  仅限 "真正的"数据操作? 我想确认的是、如果我将 CONFIG0寄存器(Mixer_func)的位1和位0设置为"00"、它应该会绕过复数混频器。 我还想确认、如果我将任何 QMC 相关寄存器设置为默认"0"、那么数据信号也会绕过这些功能?

最后、如果我向16位"I 和 Q"数据输入两个不同的实际数据信号(当然是具有上升和下降时钟的8位格式)、然后从 IOUTA1和 IOUTA2获取这两个不同的实际数据信号、此过程是否有效? (我假设这是"i"数据)以及 IOUTB1和 IOUTB2 (我假设"q"数据是这样的)?

谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    设置为00以实现无混合功能。

    是的、您可以禁用 QMC 相关寄存器。

    DAC3283可以支持两种实数数据。 您只能将 DAC3283混合函数编程为如下所示、以避免将 CH B 数据路由到通道 A、反之亦然

    Unknown 说:
    最后、如果我将两个不同的实际数据信号输入16位"I 和 Q"数据(当然是8位格式、带有上升和下降时钟)、此流程是否起作用 然后从 IOUTA1和 IOUTA2 (我假设这是"i"数据)和 IOUTB1和 IOUTB2 (我假设这是"q"数据)中获取这两个不同的实际数据信号?

    是的、IOUTA1/A2将是独立的数据1。 IOUTB1/B2可作为独立的数据2.