This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:电流消耗

Guru**** 2892360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291657/adc128s052-q1-current-consumption

器件型号:ADC128S052-Q1
主题中讨论的其他器件:REF3440

在数据表中、电流消耗仅以总和为单位(I (VA)+ I (VD))。 对于我的应用、我需要在4.1V 电源(VA、引脚2)下模拟路径的最大电流消耗。 此电压由 REF3440提供、该器件可在输出电压为4.096V 时提供最大10 mA。

假设 ADC128S052-Q1具有最大的2.6 mA 电流消耗(数据表中的唯一信息)、1.4 mA 会超过此10 mA 额定值、因为外部电路也由该基准电压供电。 从数据表中看、最大电流与电压相关、而且数字电压是单独提供的、我有理由认为我并没有真正的问题。 您能提供一个规格来帮助我回答该问题吗?

此致

M·马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问! 我能够找到这个 似乎能回答你的问题的旧线程。 请注意、测试条件是  VA = 5V、VD = 3V、而不是像您的应用那样 VA = 4.1V、但 分离结果是 1.3mA。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharif:

    在我看来、模拟部件消耗了大部分电流、因此我不能假设此路径上的电流小于2.6 mA 最大值。 尽管这对我的问题没有帮助、但这些信息非常有价值。 我必须通过扩展基准电压的拉电流能力来解决我的问题、这一点在 REF3440上的相关主题中显然是可以实现的。

    我现在还知道数字部分消耗的电流不多、这也是我之前没有的一个很好的信息。

    感谢您提供这些信息、但基于 VA = 4.1V 的规格也很有意思。

    此致

    马丁