This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:关于 AFE5401的一些问题

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291877/afe5401-q1-some-question-about-the-afe5401

器件型号:AFE5401-Q1

尊敬的专家

问题1:如下图所示、AFE5401的 COMS 驱动电压为1.8V 和3.3V。 这是否意味着我的 FPGA 有3.3V 电平、不需要电平转换。

问题2:我们的 FPGA 处于3.3V 电平。 我们是否需要 COMS 信号和 SPI 信号进行电平转换?
问题3:AUX 的用途是什么?
问题4:输入单端信号时应做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ans1:CMOS 信号的输出电平由 DRVDD 决定。 如果您将 DRVDD 保持在3.3V、则无需任何电平转换器。 下表捕获了作为 DRVDD 函数的 CMOS 信号的输出高电平。

    ANs2:如果将 DRVDD 设置为3.3V、则无需。

    ANS3:它是一个可选的辅助输入、可以将输入信号直接馈送到 ADC 进行转换。  

    Ans4:请在数据表中查看以下注释:

    此致、

    沙比尔