This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8317:示例代码?

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8317, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291785/ads8317-example-code

器件型号:ADS8317
主题中讨论的其他器件: ADS7066

您好!

我们是否 可以分享用于设置 ADS8317的演示代码或示例代码? 如果我们也有需要、我的客户还想获得有关对传入数据实施筛选器的帮助。  

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们没有针对大多数简单单通道 ADC 的示例代码。  对于 ADS8317、可以使用在模式0下运行的标准3线 SPI 接口。  可以使用3x 8b 传输、然后处理器需要解析数据。

    如果客户需要多个输入通道、则可能会对 ADS7066感兴趣、并包含示例代码。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keith 的快速响应! 如果有任何其他问题、我会继续跟进、或关闭该主题。  

    约翰