This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:AIN1-AIN0负电压读数

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291017/ads1220evm-ain1-ain0-negative-voltage-reading

器件型号:ADS1220EVM

您好!

我们将 EVM 配置为能够与3线 PT1000 RTD 配合使用。 我们使用了 Fluke 712B RTD 仿真器、而不是真实的传感器。

这是电阻和电容值:

RF1=RF2= R6=R7=4k7 Cdıff =100nF CCM=10nF

RF3=RF4=R28=R29=1k Cdiff =100nF CCM=10nF

RREF=R3=8k2

我们将 IDAC1从 AIN2路由到 AIN0、并将 IDAC2从 AIN3路由到 AIN1。 为了使用第三根引线、我们将 R30电阻器填充为0欧姆。  

之后、RTD 的公共引线已连接到 RREFP0和 AIN1。 另一个已连接到 AIN0。  

当我们测量 AIN1-AIN0之间的电压时、不知何故该电压为负、但数字转换看起来不错。 数据表显示、如果 Im 没有误、AIN1应该大于 AIN0。 我们想知道这怎么可能。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sercan KERP、  

    您能否提供所使用的 AVDD 电压和完整的寄存器设置?

    谢谢。

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bob;

    AVDD 为3.3V、寄存器设置如下;

    CONFIG_REG_0  : STD_LOGIC_VECTOR (7归0 ):="00000110"

    CONFIG_REG_1  : STD_LOGIC_VECTOR (7归0 ):="11000100"

    CONFIG_REG_2  : STD_LOGIC_VECTOR (7归0 ):="01000011"

    CONFIG_REG_3  : STD_LOGIC_VECTOR (7归0 ):="01110000"

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sercan KERP、

    Bob 一直不在办公室、等到星期二、请预计下周星期二或星期三(当地时间)收到回复。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sercan KERP,

    根据配置信息、电流应该从 AIN0流向 AIN1、而不是从 AIN1流向 AIN0。  ADC 多路复用器配置还会将 AIN0连接到 AINP、并将 AIN1连接到 AINN、因此 ADC 转换测量应正确。

    数据表使用的连接方案略有不同、但对于 EVM、您应遵循 ADS1220EVM 用户指南的表7中所示的连接。

    请注意、在上面的中、AIN1是负输入引脚、AIN0是正输入引脚、因此对于您的外部测量、您应从 AIN0/AIN1进行测量。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的帮助。 如您所说、更改 CONFIG 寄存器即可解决问题。 现在、我们正在尝试提高准确度、看来我们相对于 EVM 的准确度已经达到了+/-%1 C°。 在°我们自己的电路板之前、我们想知道可以采取哪些措施来实现更高的精度(数据表中规定的至少为0.5 C Δ T)。 您能引导我们吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sercan KERP、

    良好的参考指南是 《RTD 测量基本指南》。  本指南提供了大量有关进行 RTD 测量的有用信息。  

    需要验证的一点是测量中的噪声水平。  数据表应用使用的 PT100允许使用更大的电流、这有助于克服噪声。  使用 PT1000时、较大的电阻需要使用较低的电流。  即使采用比例式测量、如果没有一些额外的滤波、也可能很难消除此噪声。  

    最后、我建议校准。  首先通过使用内部多路复用器短接来消除 ADC 的任何偏移。  然后、您可以使用两点校准来确定传感器测量的增益斜率。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导 Bob。  

    此致
    串行器/解串器