This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7887:ADS7887SDBVT 和 V62/08618-01XE 器件的筛选和测试流程

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192-Q1, TLV197-Q1, OPA376-Q1, OPA320-Q1, ADS7887, OPA377-Q1, OPA197-Q1, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291778/ads7887-screening-and-test-flow-for-the-ads7887sdbvt-and-v62-08618-01xe-parts

器件型号:ADS7887
主题中讨论的其他器件: OPA377-Q1、OPA192-Q1 、TLV197-Q1 、OPA376-Q1、OPA320-Q1 OPA197-Q1OPA340、OPA340-Q1 EP

您好!

我正在尝试确定 ADS7887SDBVT 和 V62/08618-01XE 器件的资质认证测试数据与 AEC-Q100级筛选的匹配程度。

我找不到 ADS7887SDBVT 模数转换器和 V62/08618-01XE 运算放大器的筛选/鉴定测试流程、您能否为我指明这些文档的正确位置。 我正在寻找对这两个器件型号(目视检查、温度循环、老化等)进行的 TI 批次筛选测试

我还想获取与器件所接受的任何器件级资质认证测试数据(如寿命测试)相关的信息、或者与在批次级别或资质级别对这些器件进行的任何测试相关的信息。

谢谢!

-Neil Gagne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    ADS7887的处理流程没有符合 AEC-Q100标准的所有挂钩。  我对  V62/08618-01XE 器件没有具体详细信息、因此我会将您的问题重定向至支持团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、

    我知道 ADS7887和 V62/08618器件并不是完全符合 AEC-Q100的。 我只是在寻找测试流程、以便我可以看到它的匹配程度有多高。  默认情况下由 TI 进行的测试将决定我们需要在外部测试机构对这些器件执行的向上筛选级别、因此与这些 AEC 规范相比、了解器件已经执行的测试将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    Unknown 说:
    V62/08618-01XE 运放

    我在 mouser.com 中进行了一些搜索、发现该器件好像参考的是 OPA340-OPA10 EP 产品。 如果有必要、请告诉我。 EP 是指增强型产品、通常用于航空航天、国防或医疗产品、请参阅下面的链接。   

    https://www.ti.com/lit/sg/sgzt005c/sgzt005c.pdf?ts = 1699989189241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Denhanced%2Bproduct%2526nr%253D67195

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa340-ep.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1699986116639&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/V62-08618-01XE?qs=XGzIaZb%2FFYKkNuvzxEtF2w%3D%3D

    您曾提到  AEC-Q100级、这是汽车级运算放大器。 这里是汽车选择链接。 我们没有 OPA340汽车级运算放大器、但有许多等效运算放大器、例如 OPA376-Q1、OPA377-Q1、OPA320-Q1、TLV197-Q1 (36V)、 OPA197-Q1 (36V)、OPA192-Q1 (36V)等。  

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#1498=Automotive&

    对于汽车应用、定价可能非常敏感。 请告诉我客户定义的价格范围、我将找到与之相当的替换价格。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您提供此信息、但我目前未查找任何替代器件。 目前、我们的 设计中采用了 ADS7887SDBVT 模数转换器和 V62/08618-01XE 运算放大器。 V62器件是您提到的 OPA340-V62 EP 系列的一部分。 我不打算更换这些器件中的任何一个。 我希望了解对这些器件型号执行了哪些筛选测试、或对该系列执行了哪些资质认证测试。 在制造零件时、我希望它们至少要通过基本电气测试、以确认它们是否正常工作。 其他常见的筛选测试包括目视检查、老化测试、温度循环等。

    我只是在寻找这些器件的测试流程、以便了解它们在默认情况下会经过哪些测试。 此类信息通常包含在数据表中、但 TI 数据表不包含测试信息。

    我想我可能已经找到了我从 OPA340-OPA340 EP 链接所寻找的部分内容

    对于 V62/08618-01XE、我在 OPA340-MUX EP 产品页面 https://www.ti.com/product/OPA340-上找到了此可靠性报告 EP?keyMatch=V62/08618-01Xe&tisearch=search-hevery&usecase=opn#tech-docs

    您能否确认这也适用于 V62/08618-01XE 器件、因为它们属于同一系列。 或者本报告是否仅适用于该 OPA340-OPA340 EP 器件类型 https://www.ti.com/lit/pdf/sbok014

    对于 ADS7887SDBVT、您是否知道是否有类似的可靠性报告? 在这种情况下的产品页面上、似乎没有与 V62器件相同的可靠性报告。  

    https://www.ti.com/product/ADS7887?keyMatch=ADS7887&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT#tech-docs

    谢谢!

    -Neil Gagne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    根据增强型生产选择指南、对 EP 产品执行了以下测试。  

    您能否确认这也适用于 V62/08618-01XE 部件,因为它们属于同一系列。 或者本报告是否仅适用于该 OPA340-OPA340 EP 器件类型 https://www.ti.com/lit/pdf/sbok014

    在以下文档中、您可能已经从可靠性报告中看到。 这些是典型的与 EP 相关的报告。 与航空航天产品不同的是,每个产品都根据产品的交付要求进行单独测试。  在半导体行业中、产品测试规范和性能数据是给定批次或样本大小的典型数据。  由于这些半导体工艺是可重复的、因此通过测试的典型性能或规格数据代表了 产品和工艺的一个标准差。 我们不会按照 EP 要求单独测试每个产品。  

    我只是在寻找这些部件的测试流程来查看它们在默认情况下所经过的测试。

    如果您要 EP 在制造工厂寻找 OPA340-OPA340的具体性能数据或报告、则在实践中很难做到这一点。 如果您阅读 OPA340-OPA340 EP 的数据表、您将会看到性能数据的额定温度范围是-55C 至+125C。 对于标准 OPA340或非 EP 运算放大器、仅在+25°C 或室温下测试和验证了类似性能数据。 已发布数据中的性能数据符合产品要求。 在- EP 产品系列中、所有已发布数据均满足指定的航天和国防产品要求(或标准)、这些要求如产品可靠性报告所示。   

    如果您的应用需要有关一组 OPA340-OPA340 EP 产品的特定测试性能数据和报告、则必须自行或通过提供此类服务的第三方执行这些测试。 我不认为 TI 提供此类服务是为了筛选此级别的任何产品。  

    根据您的问题"默认情况下会出现什么情况"、OPA340-OPA1000 EP 的数据表中提供了默认参数和性能分布结果。 OPA340-OPAx EP 已发布的数字是典型值(一个标准差)+这些测量值在-55°C 至+125°C 范围内的分钟和最大值范围。 用户端收到的 OPA340-OPA340 EP 器件应处于根据数据表规格规定的最小和最大范围内、从-55°C 到+125°C。

    OPA340非 EP 产品 仅在25°C 时才可保证其性能;实际上、OPA340产品在该产品线上的测试时间小于 OPA340-OPA340 EP 产品。   

    在产品页上,它似乎没有与 V62器件相同的可靠性报告。  [/报价]

     ADS7887SDBVT 当前未指定为 EP 产品、因此将无法提供相关测试数据。 如果您需要热和/或辐射相关的测试报告等、则必须在-ADC 选择产品页面中查找以下 EP 之一、请参阅捕获的图像和下面的链接。   

    https://www.ti.com/lit/sg/sgzt005c/sgzt005c.pdf?ts = 1699989189241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Denhanced%2Bproduct%2526nr%253D67195

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    对不起,如果我不清楚我在寻找什么. 对该器件执行的测试不需要特定的值、我只是在寻找空白的测试旅行者、测试流程或所执行的测试列表、以便我知道 TI 会对这些器件采取什么措施来确保它们的可靠性。

    我们已在第三方测试机构对这些器件进行各种筛选测试。 但是、如果 TI 已经执行了其中的某些测试、那么我可以在第三方公司内部跳过这些测试。 我知道 TI 必须对所有产品进行一些测试、至少我希望对这些器件进行电气测试、以确认它们符合数据表的要求。 我还预计将对器件进行目视检查。

    为了达到-55至125温度范围、我希望对器件进行热循环测试。 因此、如果我能够证明制造商已经在执行热循环、那么我可以在筛选器件时跳过该测试。 如果答案是 TI 不对器件进行测试、这也是可以接受的、因为它可以帮助我确定从哪里开始筛选。

    我知道这些产品不是 EP 版本、因此它们可能没有对它们进行任何类型的扩展测试。 我正在尝试执行哪些测试、以便将这些器件置于合适的质量水平(商业、工业、汽车、军事等)。 这将决定我必须在第三方公司进行多少额外测试。 我认为这些器件应该属于工业类、而不是完整的商业类。 但是、为了证明我需要向我们的客户提供测试旅行者或某种测试流程或列表、以显示对器件进行了哪些操作或进行了哪些操作来最初对器件进行资格认证。

    对于大多数制造商、此类信息可在数据表或质量文档上获得、并可按需提供。 TI 的数据表列出了该器件保证符合的所有电气数字。 但它没有显示在100%筛选级别或器件鉴定级别上进行的测试。 这种筛选/资格认证信息就是我要寻找的信息。 而不仅仅是数据表中列出的电气值。

    请告诉我这是否是获取此类信息的正确位置、如果您的请求不正确、我可以通过我们的分销商渠道联系、获得更正式的请求。

    感谢您的帮助、

    -Neil Gagne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    我只是想找一个空白的测试旅行者、测试流程或所执行的测试列表,以便我知道 TI 如何处理这些器件以确保其可靠性。

    我理解您的问题。 您要的是 TI 的制造专有信息和惯例、我不是向您提供这些信息的最佳人选。 我不是这些产品的制造测试工程师。

    我想找一位工程师来帮忙查询。 我们可能会也可能不会提供您正在查找的这些信息。   

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    请通过 E2E 私人消息论坛提交"友谊"查询。 我将向我们的测试工程师询问量产信息、希望他们能够根据您的询问提供答案。 请不要抱有您的期望、因为我们很少向客户提供这些信息。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    最后、我们通过 E2E 私人论坛已经建立了沟通渠道、我们将结束本次调查。  

    此致!

    雷蒙德