This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:多路复用模拟信号不与 ADC 一起使用

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291578/ads131e08s-multiplexing-analog-signals-not-working-with-adc

器件型号:ADS131E08S

大家好、我正在使用74HC4051D 将5个模拟信号多路复用到 ADS131E08S 的一个单个引脚中。
我已经单独测试了每个信号的多路复用、并使用数字万用表测量输出、它每次都能正确输出相应的模拟信号。
当我使用 ADS131E08S 进行测量时就会出现问题。
当尝试使用 ADC 时、多路复用器输出降至0.45V、该缓冲电压的输出高达1.96V 、与输入模拟电压无关(当 ADC 启动时、较高电压和较低电压都固定为1.96V)。 自然、ADC 在进行测量后输出1.96V 电压。

对于此测试、我要使用实验室电源向"DUT_FILT_CH2"注入直流电压、并设置多路复用器以通过多路复用器 COM 引脚输出此信号。

此外、我能够正确读取所有其他 ADC 的输入。 这证明了运算放大器和 ADC 都工作正常、因此我猜测 多路复用器和 ADC 之间存在问题。


我目前是否对 MUX 和 ADC 都有一些注意事项? 或者可能与阻抗有关?

请,我感谢您给我任何帮助或提示。

谢谢!!


PD:运算放大器 IC 是 ADA4091-4ARUZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Efrain:

     您的直流电压幅度 至"DUT_FILT_CH2"有多大? E08 ADC 的数据速率是多少? 您是否可以从运算放大器上断开多路复用器的输出并在运算放大器的输入端施加直流信号以进行测试?  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale Li。
    感谢您的答复。
    最终振幅将为80mV。 在测试时、我已将其从40mV、80mV、1.25V、2V、2.15V 更改为中间的一些其他值、我不记得了。 说实话、当我在自由运行模式下运行 ADC 时、我不知道如何回答数据速率是多少、并且每当我在键盘上按下指定的键时、我都不知道如何保存测量值。
    我已经做了下一个测试:从运算放大器断开多路复用器的输出、将直流信号连接到输入、然后 ADC 测量正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Efrain:

    您能解释一下"当 ADC 启动时、较高和较低的电压都固定为1.96V"吗? 当您看到运算放大器缓冲器输出端的1.96V 电压时、您是切换通道还是继续使用多路复用器的某个通道? 我希望您的 实验室电源不会将输出电流限制为信号源

    对于您的原理图、  如果未使用 CLK 引脚、则应将其连接到 GND、请参阅数据表"引脚功能"部分中 CLK 引脚的说明。

    默认情况下、此 ADC 在4ksps/24位模式下工作。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    是的、我的意思是、无论是向多路复用器输入通道注入低于1.96V 的电压还是高于1.96V 的电压(始终处于 ADC 的+-2.5V 限制范围内) 都无关紧要、因为两种情况都导致多路复用器的输出变为1.96V。

    我测试了多路复用器的不同输入通道、都具有相同的行为。 不可以、我的实验室电源可提供高达5A 的电流进行此测试、我已将其限制为40mA


    PD:注意到引脚谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Efrain:

    感谢您的澄清。 根据您先前的实验、运算放大器+ ADC 运行良好。 我已经失去了想法。 您是否使用示波器检查了运算放大器的输出? 我知道您的输入信号是直流、但最好同时使用万用表和 示波器进行检查。 如果可能、我还建议尝试不同的运算放大器和多路复用器。

    此致、

    戴尔