This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:JESD204B 配置

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292865/dac38j84-jesd204b-configuration

器件型号:DAC38J84

在阅读有关 DAC38J84的其他博文/问题并通读数据表后、我仍然对为 JESD204B 操作设置 DAC38J84中寄存器的正确值有疑问:

总共8个 JESD204B 通道(两组四个 JESD 通道、每组通道来自 FPGA 内单独的 JESD204B PHY)

数据表中的功能方框图显示了8条传入 JESD204串行通道、4条实际 DAC 通道以及从这8条 JESD204串行通道到4条 DAC 的2条主路径。

-在 DAC38J84中设置 LMFS 时、L = 8、因为我已将全部8个 JESD 通道连接到 FPGA JESD204 PHY? 或者 L 是否= 4、因为我将4个 DAC38J84 JESD204通道(D0P/N 至 D3P/N)连接到一个 FPGA JESD204 PHY、并将其他4个 DAC38J84 JESD204通道(D4P/N 至 D7P/N)连接到另一个 PHY?

-由于我正在使用 DAC38J84内的全部4个 DAC (DACA、DACB、DACC 和 DACD)、M = 4吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    -in 在 DAC38J84中设置 LMFS 时、L = 8、因为我把全部8个 JESD 通道都连接到 FPGA JESD204 PHY? 或者 L = 4、因为我有4个 DAC38J84 JESD204通道(D0P/N 至 D3P/N)连接到一个 FPGA JESD204 PHY、而另4个 DAC38J84 JESD204通道(D4P/N 至 D7P/N)连接到另一个 PHY?[/报价]

    从 DAC38J84的角度而言、仍请在 LMFS 中设置 L = 8。 但是、由于应用了两个 FPGA 内核、因此您可能需要将每个 FPGA 内核 JESD204结构设置为 L = 4。  

    Unknown 说:
    -is M = 4,因为我使用了 DAC38J84内全部4个 DAC (DACA、DACB、DACC 和 DACD)?

    是、从 DAC38j84的角度来看:M = 4

    但是、从 FPGA JESD204结构的角度来看、您可能需要重新访问 JESD204 IP 文档、以查看单个链路的 M = 2还是 M = 4

    [/quote]