This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:数据表 EC 表中的钳位模式

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292442/amc7834-the-clamp-mode-in-the-datasheet-ec-table

器件型号:AMC7834

大家好、

您能告诉我钳位模式表的定义吗?

在该表中、我们在 DAC 进入钳位模式时将其钳制为3.5V。 这是否意味着 AMC7834将 DAC 从3.5V 钳制到0V? 最多需要5us。

这是否意味着当 AMC7834进入唤醒模式时、将 DAC 从0V 释放至3.5V。 最多需要5us。

如果 DAC 范围为0V~-5V、这些值是否仍然是5us?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、在您的情况下、DAC 将从3.5V 输出变为 您的 VCLAMP1/2电压设置的任何值(请注意、钳位电压=-3 * VCLAMP。 因此、如果 VCLAMP 引脚接地、您的钳位电压将为0V)。

    我认为该图确实意味着0V 的钳位。 因此、从0V 钳位到3.5V 唤醒模式的最大值为5us、以及3.5V 到0V 钳位关断。

    谢谢。
    埃林