This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:我的 ads1235evm 是否损坏?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235EVM, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293864/ads1235evm-is-my-ads1235evm-broken

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1235

我的 ads1235evm 正在工作。

现在、当我运行 DS Eval 程序时、1235寄存器不会显示。

控制台似乎指示存在 ads1235。

设备管理器显示电路板...

我尝试了对 EVM 重新编程、报告成功、但行为没有变化...

还有其他要尝试的东西吗?

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    显然、GUI 无法找到应驻留在用户文档主文件夹下的 DSEvalSW 文件夹中的器件包。  这是您文件的位置吗?  此外、主 GUI 中的位置应与实际文件的位置相匹配。  在"Files->Options (文件->选项)"菜单下选中。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢抓图。 不知何故、我的路径钻入 DSEvalSW 文件夹中太远。 我修整了一段路、现在一切都很好。