This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474-SP:筛选流信息

Guru**** 2910150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291842/ads5474-sp-screening-flow-information

器件型号:ADS5474-SP

Im 查看以下飞行部件:

P/N:5962R1320801VXC

P/N:ADS5474HFGV

技术细节看起来是相同的、但是筛选流程之间是否有任何差异?

我的封装领导告诉我、 ADS5474MHHGV 没有"特定批次的 C 组和 DPA"测试、但这些制造测试代表什么? 您能给我展示一个比较这两个版本的流程图吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    为您进行检查。 请给我几天时间与您联系。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    筛选流程是相同的且符合 QMLV 规范、但5962版本涵盖在 DLA SMD 中。

    此致、

    Rob