This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R 更改 MUXn 会导致某些通道出现错误

Guru**** 2796735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288855/ads1298r-ads1298r-change-muxn-will-lead-to-errors-in-some-channels

器件型号:ADS1298R

您好!

   ADS1298R 设为 MUXn =  000正常电极输入、连续收集。

   我发现、如果设置 MUXn = 001 (输入短接)、然后 偶尔设置回000、这会在某些通道中导致误差。

   此外、我还   反复尝试设置 MUXn = 000、这 偶尔会导致某些通道中出现错误。

   例如:

   这是否意味着在更改 MUXn 之前必须停止收集并在更改 MUXn 之后重新启动收集?

   谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在周三左右回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明并进行一些比较、说明在 切换 MUXn = 001 (输入短接)、然后设置回000之前和之后的误差是什么意思?

    是否尝试在 ADS 启动并输出数据时更改寄存器设置?

    ADS 可能需要一些时钟周期来解析和更新寄存器值变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、信号在每个通道中都正确。

    在我写入 MUXn=0几次后、出现错误。 如下所示、第2个通道中的信号 LA-RA 现在是噪声。

    是的、我会 在启动 ADS 并输出数据时尝试更改寄存器设置。

    可能需要一些时钟周期才能解析和更新寄存器值更改。

    但在本例中、信号永远是噪声、正确的信号永远不会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连续模式下的 WREG 应该是可以的、客户可能需要在范围内尝试和调试。  
    请确保在读取 ADC 数据期间未进行任何读取寄存器操作、这是不允许的、可能会导致问题。

    否则、需要先使用 STOP SDATAC、WREG 和 RDATAC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。