This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:器件从睡眠状态恢复后、LOD 未被检测到。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288836/ads1293-lod-is-not-detecting-after-device-is-come-back-from-sleep

器件型号:ADS1293

您好!

我们正在使用与 esp32集成的 ADS 1293来获取导联1、导联2和导联12 ECG。

一旦器件重新启动、即断开并重新连接、电池 LOD 就会正常工作。

一旦器件进入睡眠状态、LOD 就根本不工作。

以下是我们的配置。

寄存器->值

0x12->0x04

0x06->0x00

0x07->0x3F

我使用的电流为8nA。

之后、我将检查0x18寄存器值。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在周三左右回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问你"睡觉"是什么意思吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。