请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 您好!
我们正在使用与 esp32集成的 ADS 1293来获取导联1、导联2和导联12 ECG。
一旦器件重新启动、即断开并重新连接、电池 LOD 就会正常工作。
一旦器件进入睡眠状态、LOD 就根本不工作。
以下是我们的配置。
寄存器->值
0x12->0x04
0x06->0x00
0x07->0x3F
我使用的电流为8nA。
之后、我将检查0x18寄存器值。
请帮帮我。