This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在何处连接偏置电极和参考 ELCTRODE 硬件连接和跳线说明使用 ADS1299进行单端4通道 EEG 数据记录

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287267/ads1299-where-to-connect-bias-electrode-and-refernce-elctrode-hardware-connection-and-jumpers-intructions-for-single-ended-4-channel-eeg-data-recording-using-ads1299

器件型号:ADS1299

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813144/ads1299-correct-register-configuration-for-positive-pins-referenced-to-srb1-with-inverted-bias/3027842?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=biasout%25252

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/314891/on-reference-bias-electrode-of-ads1299-eeg-fe

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/339170/ads1299-evm-differential-inputs-setup

e2e.ti.com/.../ads1299---pin-and-jumper-configurations-for-single-ended-eeg-inputs-with-bias-and-reference-electrodes

我遵循以上由 TI 专家团队的 Ryan 回复的讨论说明。 我已成功完成阻抗测量。 摘要如下:

硬件连接:

  • 使用双极(+2.5、-2.5伏)电源
  • 默认跳线设置、但 JP6 (1-2)、 JP7 (1-2)、 JP8 (1-2)和 JP25 (5-6)短接除外
  • 使用 CH1、CH2、CH3、CH4的正极端子
  • SRB1启用为所有通道的负端子基准
  • 基准电极连接到 JP25的 PIN-2

寄存器指令 如下:

配置1:    0xF6 (SPS-250)

CONFIG2:   0xC0    

CONFIG3:  0xEC (SRB1连接到内部基准 缓冲器)

LOFF:   0x00

CH1-CH4:0x60 (增益24)

通道5通道8: 0x80

BIAS_SENSP:  0x00

BIAS_SENSN: 0x00

LOFF_SENSP:  0x00

LOFF_SENSN: 0x00

LOFF:   0x00

MISC1:  0x20  (启用 SRB1)

CONFIG4:0x02

以上所有详细信息均已由 TI 研究专家仔细验证、并且已通过 用户指南 手册成功执行外部阻抗测量。 如果有人可以指导我们 解决有关单端4通道 EEG 记录的流程问题、这真的很明显:

  1.  在 使用启用了单端配置的 SRB1时、从何处连接硬件电路板(Jp25的哪个引脚处)上的偏置电极?
  2. 在硬件电路板上连接参考电极的位置(jp25的哪个引脚上)
  3. 是的跳线设置  JP6 (1-2)、 JP7 (1-2)、 JP8 (1-2)和 JP25 (5-6)是否短路正确?
  4. 我是否需要更改上述任何寄存器指令?
  5. Vref 值(+4.5或+2.5)应该是什么( 双极(+2.5、-2.5伏)电源 )在 下面的数据(24位二进制到十进制)转换公式中。 背后的逻辑是什么?

            模拟值=(EEG (二进制)/(2^23-1))* 4.5)/G;

           此处 Vref =4.5

               G =增益

我非常感谢 TI 的技术论坛。 如前所述、我希望对细节迅速作出回应、因为我已经参与了 TI 传奇专家 Ryan Andrews、Alaxander Smith 和 Chien Yang 等必要的讨论。 请帮助我完成器件开发的最后一步。 如有需要、请随时询问更多详细信息。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于单端输入、您可以按照用户指南第17页

    4.6.2单端输入

    您也可以将 BIAS_ELEC 连接至 JP25引脚2/4/5、因为它们是公共节点。

    -------------------------------------------------------

    在何处连接参比电极取决于您希望参比转至 INN 还是 INP

    根据用户指南第51页的原理图、  

    如果您需要参考、转到 INN、则可以将参考电极连接到 JP25引脚1

    如果您需要参考转到 INP、则可以将参考电极连接到 JP25引脚 3

    -------------------------------------------------------

    Vref、即基准电压将始终是 VREF 基准输入电压 VREF =(VVREFP–VREFN)、如果根据数据表第8页和第24页使用内部基准、该值大约为4.5V。

    用于将 ADC 输出代码转换为差分输入电压(即 VINP - VINN)在数据表9.5.1数据格式中描述

    不确定"背后的逻辑"是什么意思?

    ADS1299使用/具有24位 ADC、MSB 用作符号位来表示 差动输入电压(即 VINP - VINN)为正值或负值、其余23位用于表示电压值(或幅度、因为 这23位不包含符号位)。

    这就是为什么它会说"该器件以二进制补码格式提供24位数据。" 和
    对于0或正值、MSB 将为0以表示正;并且
    对于    负值、MSB 将为1表示为负。

    除以增益的原因是、
    使用的增益设置越小、例如 GAIN=1、最大差分输入电压几乎可以覆盖/摆动 ADC 范围的整个满量程、即+/- 4.5V、如果使用内部基准、则略小一些。

    使用的增益设置越多、例如 GAIN =2、如果使用内部基准、最大差分输入电压可以达到 ADC 满量程的一半、即大约+/- 2.25V 或更低; 否则、增益/放大的信号可能会使 ADC 饱和、如数据表 9.3.1.3.2输入差分动态范围描述所述

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次感谢你详细的迅速反应。 如第4.6.2节中提到的细节所示

    我是否应该  短接 JP25的引脚5和引脚6 其中 将 连接到 SRB1的 REF_ELEC 短接 ,同时2,4,5已经在同一个节点上? 我仍然很少有以下疑问:

    1. 根据您的解释和  手册第4.6.2节中提到的说明  对于上述配置、我应该使用哪种跳线设置、即  JP25 (引脚5-PIN6短接)、JP6 (引脚1-2短接)、 JP7 (引 脚1-2短接)、JP8 (引脚1-2短接)是否正确?
    2. 和  参考电极应连接到3号引脚 (因为 SRB1已启用并连接到所有 INN (通道的负端子) ?
    3. 偏置_ ELEC  可 连接到  JP25?上的引脚2 /引脚4
    4. 是否必须短接 JP25的引脚5-6  正如  如所述 第3点  共 第4.6.2节  手动?
    5. 最后但最重要的是;  MID 电源  至  偏置_ ELEC  电源布置应该是什么、即、  1)单极(+5V/0V)还是双极电源(+2.5V/-2.5V)? 因为使用双极中间电源电压值(AVSS+AVDD)/2 = 0伏、如果我是正确的?  
    6. 上述对 ADS1299寄存器的说明  单端输入是否正确?  

    同样、 对于在我们成功完成阻抗测量后获得合适的 EEG 数据、这些也是最令人困惑的地方。 如有上述问题、请给出您的宝贵见解、前提是我已详细了解了手册和 TI 论坛中提到的所有详细信息。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接参考电极的位置取决于测试/应用是希望 参考转到 INN 还是 INP -

    根据用户指南第51页的原理图、  

    如果测试/应用仅需要/ 只需要参考、请转到 INN、然后移除 JP25 (1-2)跳线、并将参考电极连接到 JP25引脚1

    如果测试/应用只需要/ 只需要参考到 INP、则移除 JP25 (3-4)跳线并将参考电极连接到 JP25引脚 3

    还有-------------------------------------------------------

    第51页有其他说明、介绍了如何 根据测试/应用需求/想要实现的目标来设置/配置 JP25 -
    JP25设置
    1) 1)如果测试/应用需要/想让外部输入短接至 VCM、请将跳线连接到(1-2)、(3-4)
    2) 2)如果测试/应用需要/需要 AIN+连接到 VCM 且 VCM 驱动 SRB1、请将跳线连接(3-4)、(5-6)
    3) 3)如果测试/应用需要/需要 AIN-连接 VCM 并 AIN+连接 SMA、则接通跳线(1-2)
    4) 4)如果测试/应用需要/需要通过接头获得 AIN+信号、并且 VCM 驱动 SRB1、则接通跳线(5-6)

    其中 Vcm:BIAS_ELEC 产生的直流偏置

    -------------------------------------------------------

    关于 BIASREF_INT 和 BIAS_OUT-

    请查看数据表 图38。 偏置驱动放大器通道选择
    偏置驱动的基准电压可选择为在内部生成[(AVDD + AVSS)/ 2]、或由外部的电阻分压器提供。

    ----------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。