This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合要求的 ECG/EEG IC 器件型号列表

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, AFE4960, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287150/ecg-eeg-ic-part-number-list-matching-the-requirement

主题中讨论的其他器件:AFE4960ADS1298、ADS1299

您好!

我们将使用 AFE 进行 ECG 信号采集、在这种采集中、以每秒10个样本的速率对交流导联脱落进行采样。 但我们需要通常接近 ECG/EEG 速率的更高交流导联脱落采样率。

您能否提供以与 ECG/EEG 采样速率相同的速率对交流导联脱落进行采样的可用 AFE 列表?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否申请解释一下"AC 导联脱落采样率"的含义?

    您是否指用于交流导联脱落检测的交流激励频率?

    一般有采样率、但没有此类或特定的采样率、特别是/专门针对交流导联脱落检测。

    ----------------

    对于 ECG/EEG 应用目前为止、人们 可提供以下选项:ADS1299、ADS1298、AFE4960。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。