This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:申请有关 ADS1298内部运算放大器的附加设计信息

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279767/ads1298-request-addition-design-information-about-internal-opamp-of-the-ads1298

器件型号:ADS1298

您好、IT

 我希望在 PGA 馈送到 PACE 放大器后获得 WCT 运算放大器、RLD 放大器、PACE 放大器和 PGAx 放大器、缓冲放大器的以下估计设计信息:

数据表中未提供开环增益。

2.数据表中未提供开环增益上的1first pole -3dB。

3.第二个极点的 IF 差值与数据表中提供/未提供的增益带宽差。

谢谢!

Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在另48小时内与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会披露/共享这些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。