This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:DDC316CGXGT 性能问题

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279957/ddc316-ddc316cgxgt-performance-problem

器件型号:DDC316

您好

我们使用了10个此模型、但1个不稳定且发热、并且输出数据超出满量程。 当芯片被拆除并重新焊接时、也会发生同样的情况! 您能帮助确认原因吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否进行了一些基本的根本原因分析?

    例如、找到已知良好的 PCBA 和可疑 PCBA。

    然后交换 DDC316、即

    将可疑 DDC316放在已知良好的 PCBA 上并进行测试。

    将已知良好的 DDC316放到可疑 PCBA 上并进行测试。

    请确保其他一切都保持不变、包括注册设置、固件和软件等。

    结果或观察结果可能是什么?

    此外、我能否问一下您的最终/终端产品/设备可能是什么?

    谁可能是您的客户和客户?

    您是何时从何处购买 IC 的呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们在正常的 PCBA 板上更换了异常产品、但异常产品仍然异常、但我们没有在异常的 PCBA 板上更换正常产品。 这将有助于进行分析、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请告诉我。

    如果可能、还请告知我、

    您的最终/终端产品/设备可能是什么?

    谁可能是您的客户和客户?

    您是何时从何处购买 IC 的呢?

    如果您不想在公共论坛上披露信息、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该产品加热到地面的时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 在进行高频转换和切换时通常会发热。

     在异常 PCBA 板上更换正常产品的结果如何。  

    这将有助于分析、例如、它不是导致/导致 IC 异常行为的异常 PCBA。

    ----------------

    如果可能、还请告知我、

    您的最终/终端产品/设备可能是什么?

    谁可能是您的客户和客户?

    您是何时从何处购买 IC 的呢?

    如果您不想在公共论坛上披露信息、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。