This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:测试问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280781/ads1298-test-problem

器件型号:ADS1298

您好!

我的客户在使用 ADS1298进行测试时遇到问题。 说明在上电时读取 ID 时,返回值不正确。

它有两个板、一个返回值37、另一个返回值3F。

他尝试了命令复位和引脚硬复位、但都没有解决问题。 不过、读取其他寄存器是正常的。

原理图已附加到文件中、请帮助查看问题所在。

e2e.ti.com/.../Front-module_2D00_AD-board_2D00_v00_5F00_02.pdf

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保正确遵循上电序列、复位序列和初始化序列。

    11.1上电时序

    9.3.2.3复位(RESET 引脚和复位命令)

    图93. 上电时的初始流程

    通常情况下、由于上述情况而导致的这种情况无法正确完成。

    然后确保 SPI 通信时序都是正确的。

    您也可以查看这些线程-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805708/ads1298-ads1298-can-t-read-id

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266102/ads1298-ads1298-reading-register

    确保上电、复位和初始化序列正确。

    -------------------------------------------------------

    客户有多少个 ADS1298?  还有多少人  正确或错误地读取了 ID:ID 控制寄存器(地址= 00h)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    客户反馈:

    他们目前有7块板、每块板有两块 ADS1298、其中5块板出现了此类问题、另外两块板能够正常读取 ID 值。 硬件和软件是相同的。

    而根据答案的操作尝试,问题没有解决。

    你还有其他建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您的跟进和信息。

    想知道他们是否可以再做一次测试、这可能需要对 PCBA 进行一些额外的工作/返工-

    即将可疑的 ADS1298替换为良好的 ADS1298、

    也就是说、  

    将可疑的 ADS1298放到可读取正确 ID 的 PCBA 上、并  

    将正确的 ADS1298放入读取错误 ID 的 PCBA 上。

    然后读取 ID。

    -------------------------------------------------------

    在上述之后-

    如果他们非常确信、他们按照正确的程序读取 ID、并再次确认7个中有5个存在不正确的 ID 问题。

    您能问他们在哪里以及何时购买了所有这7个 ADS1298吗?  所有 ADS1298是否都是同时从同一来源购买的?

    另外、请拍摄并在 ADS1298 IC 上提供 ID 正确和不正确的更近的照片。  

    然后、我需要与 团队讨论、看看流程/协议的下一步可能是什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。