您好!
我的客户在使用 ADS1298进行测试时遇到问题。 说明在上电时读取 ID 时,返回值不正确。
它有两个板、一个返回值37、另一个返回值3F。
他尝试了命令复位和引脚硬复位、但都没有解决问题。 不过、读取其他寄存器是正常的。
原理图已附加到文件中、请帮助查看问题所在。
e2e.ti.com/.../Front-module_2D00_AD-board_2D00_v00_5F00_02.pdf
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在使用 ADS1298进行测试时遇到问题。 说明在上电时读取 ID 时,返回值不正确。
它有两个板、一个返回值37、另一个返回值3F。
他尝试了命令复位和引脚硬复位、但都没有解决问题。 不过、读取其他寄存器是正常的。
原理图已附加到文件中、请帮助查看问题所在。
e2e.ti.com/.../Front-module_2D00_AD-board_2D00_v00_5F00_02.pdf
非常感谢~
您好!
请确保正确遵循上电序列、复位序列和初始化序列。
11.1上电时序
9.3.2.3复位(RESET 引脚和复位命令)
图93. 上电时的初始流程
通常情况下、由于上述情况而导致的这种情况无法正确完成。
然后确保 SPI 通信时序都是正确的。
您也可以查看这些线程-
确保上电、复位和初始化序列正确。
-------------------------------------------------------
客户有多少个 ADS1298? 还有多少人 正确或错误地读取了 ID:ID 控制寄存器(地址= 00h)?
谢谢
您好!
感谢 您的跟进和信息。
想知道他们是否可以再做一次测试、这可能需要对 PCBA 进行一些额外的工作/返工-
即将可疑的 ADS1298替换为良好的 ADS1298、
也就是说、
将可疑的 ADS1298放到可读取正确 ID 的 PCBA 上、并
将正确的 ADS1298放入读取错误 ID 的 PCBA 上。
然后读取 ID。
-------------------------------------------------------
在上述之后-
如果他们非常确信、他们按照正确的程序读取 ID、并再次确认7个中有5个存在不正确的 ID 问题。
您能问他们在哪里以及何时购买了所有这7个 ADS1298吗? 所有 ADS1298是否都是同时从同一来源购买的?
另外、请拍摄并在 ADS1298 IC 上提供 ID 正确和不正确的更近的照片。
然后、我需要与 团队讨论、看看流程/协议的下一步可能是什么。
谢谢