This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:'C'编程示例

Guru**** 2946360 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293448/tx7332-c-programming-examples

器件型号:TX7332

你好。

我们在声纳应用中使用 TX7332。 您能否提供有关控制该单元的任何"C"源代码示例? 我们主要介绍频率/脉冲长度可编程性。 我们已针对此芯片与您签订了 NDA。

此致

克雷格·林德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    抱歉、我们没有任何"C"源代码。 如果您想了解寄存器设置、则可以使用 GUI 配置器件、并使用导出设置选项转储寄存器设置。 您将获得可在器件中使用 SPI 协议进行编程的寄存器设置。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔