This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:仅对 AVDD_IO 供电?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293410/tx7332-apply-power-to-avdd_io-only

器件型号:TX7332

我们有一个使用 TX7332 IC 并与 Xilinx Ultrascale+处理器搭配使用的定制 PCB。 在原型设计中、我们的+/-5电源导致低电压轨的启动序列出现问题、因此我们无法测试 Xilinx 芯片。 一种(临时)解决方案是禁用我们的+/-5V 电源、因此我们可以获得正确的引导顺序、以便测试 Xilinx 芯片。

我们关注的问题是:

 对芯片应用 AVDD_IO (1.8V)是否安全、但 +/-5V 和+/-HVP?

最终、我们将固定+/-5V 电源、但在此期间我们要验证 Xilinx 芯片的运行。

此致

克雷格·林德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    是的、 在不应用+/-5V 和+/-HVP 电源的情况下应用 AVDD_IO 是安全的。 器件没有任何电源时序要求。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔