This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:如何正确测量 EVM 的短路输入噪声。

Guru**** 2482165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293029/ads8168evm-pdk-how-to-correctly-measure-the-short-input-noise-for-evm

器件型号:ADS8168EVM-PDK

TI 人很好

我的客户测试了 GND 和 Ain1短路的输入噪声。

但会产生32LSB 噪声。 输入偏置电流很小。

因此、如果我们对其进行不正确的测试、我会对此感到困惑吗?

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    感谢您的发帖。

    客户是如何将 Ain1短接至 GND 的? 在 EVM 上、似乎没有直接路径将 AIN1连接到 GND。 AIN1短接至 IN2、但该网络处于悬空状态。

    您能要求客户使用 Ain2重复测试吗? AIN2连接到接头 P2上的 Input3。 您可以在引脚[7-8]之间安装跳线、将 AIN2短接至 GND。

    此致、

    瑞安