This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:使用 ADS1114监测 NTC 传感器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292785/ads1114-use-ads1114-to-monitor-the-ntc-sensor

器件型号:ADS1114

您好,先生

您能帮助检查一下电路是否正确吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经看到了这个帖子、稍后会讨论它。

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此电路中 NTC 传感器在何处? 或者您是否正在尝试测量3.3V 电源?

    我们 通常建议在电源输入引脚附近使用0.1uF 旁路电容器、因为它们通常具有更快的响应时间、因此您可能需要考虑使用0.1uF 旁路电容器。

    请告诉我电路的其余部分是如何配置的、

    列维德弗里斯